This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401:如果 LMH32401的-VBIAS 直接连接到 GND、则负偏置电压介于 Vin-和 Vin+之间

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/980195/lmh32401-if-the--vbias-of-lmh32401-connect-to-gnd-directly-what-will-the-negative-bias-be-between-vin--and-vin

器件型号:LMH32401

大家好 、

我是否可以询问 LMH32401的-VBIAS 是否直接连接到 GND、 Vin- 和 Vin+之间的负偏置是多少?

如果使用 PD 而不是 APD、则无需较大的负偏置、大约-0.5V 就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    LMH34201的输入引脚偏置为+2.47V。 当然、光电探测器的阳极可连接到0V、阴极可连接到 LMH34201的输入引脚。 然后、2.47V 的反向电压会在光电探测器上下降。

    Kai