This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011:TINA-TI 仿真只能使用更改的分析参数"TR 最大时间步长"

Guru**** 2504735 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/972104/tlv7011-tina-ti-simulation-only-possible-with-changed-analysis-parameter-tr-maximum-time-step

器件型号:TLV7011
主题中讨论的其他器件:TLV3201

大家好、团队、

在7Hz 振荡器仿真期间、我需要将 "TR 最大时间步长"从默认的10G 更改为1U、以便查看正确的结果。

当更改此参数时、我的仿真频率会发生变化。  

例如、使用 TLV3201时、它可与默认的10G"TR 最大时间阶跃"配合使用。

如果我们不确定必须获得的信号,您是否可以帮助为此“TR 最长时间步长”选择正确的值?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    我认为这是因为较新的 TLV70xx 模型在内部使用传输线路元件来设置传播延迟。

    当您增加慢电路的时间步长时、最小时间步长可能会大于传输线路中设置的固定延迟。 这可能会导致收敛或其他问题。

    较旧的 TLV3201模型使用更传统的基于 R-C 的延迟、这是更令人原谅的。

    通过将最大时间步长设置为1U、这会强制最小时间步长更小、并覆盖延迟...但由于有更多的点需要更长时间。 10G 只允许过大的最小时间步长。 尝试中间的东西、例如10U 或1m。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    一段时间以来、该主题没有任何响应。 我将关闭此主题、并假设 Paul 回答了您的问题。

    如果您需要有关此主题的其他支持、请回复此主题。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    基本上、我们需要降低"TR 最大时间阶跃"、直到频率不再发生变化、对吧?  

    谢谢、此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    听起来很有趣。 您能否发布仿真文件?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我想知道你想如何解决这个问题;-)

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    一个良好的经验法则是最大步长不大于(您的仿真时间)/1000。 这能回答您的问题吗?

    此致、

    Joe