This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:如何确定 VBUS 测量的误差

Guru**** 2533800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/979880/ina233-how-to-determine-error-of-vbus-measurement

器件型号:INA233

我的客户想知道、在工作温度为25 C 至100 C 的情况下、11V 至29V 的 Vbus 范围内的误差、以 mV 为单位

我看到  数据表中提到了总线电压增益误差和总线电压增益误差与温度间的关系、但我不确定如何使用这些信息来确定上述 Vbus 范围内的测量误差。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您使用我们的产品。  为了确定以 mV 为单位的误差、我将使用以下方法。 对于任何给定条件、我首先会找到总增益误差百分比。 然后、在这种情况下、我要将百分比乘以总线电压。  例如、让我们考虑100C 时的29V 总线。  我将使用最大值进行最坏情况分析。

    增益误差= 0.1%+ 50ppm/°C x (100%/1000000ppm) x (100°C-25°C)=±0.475%

    (0.475%/100%)*29V=0.13775V =137.75mV