This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:比较器的传播延迟

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA381, INA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/979329/ina381-propagation-delay-of-comparator

器件型号:INA381
主题中讨论的其他器件: INA301

尊敬的团队:  

在 INA381的 µs 表中、" INA381提供的总系统过流保护响应时间小于10 μ s。"  

请查看下面的问题、并告诉我您的意见。  

1.我不了解系统过流保护总响应时间的最大10us、但 传播延迟仅为400ns。 这是由压摆率引起的吗?  

2.小信号和大信号之间的边界在哪一点?  

3、压摆率受限总传播延迟、比较器和放大器、

-什么是放大器? 该放大器电流感应放大器是否用于输出?

- 2V/us 转换率用于电流感应放大器而不是比较器。 对吗?

4.为什么大信号传播延迟仅适用于比较器? 另一方面、为什么比较器和放大器具有小信号传播延迟?

5、 压摆率受限总传播延迟、比较器和放大器、典型值为3us、但最大值为10us。  为什么典型值与典型值之间存在太大的差异。 最大值? 这是由变化压摆率引起的吗?  

6.是否有任何解决方案可将总系统过流保护响应时间缩短至 INA381以下?

如果您有与转换率、小信号和大信号相关的传播延迟应用手册、请分享一下吗?

谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我不了解系统过流保护总响应时间的最大10us、但 传播延迟仅为400ns。 这是由压摆率引起的吗?  

    是的、这是由压摆率限制引起的。

    2.小信号和大信号之间的边界在哪一点?  

    正弦波的最大压摆率= 2π∙F∙A  f=频率 A=振幅。  如果您的压摆率大于将占主导地位的正弦波、  因此、它取决于振幅和速度。

    3、压摆率受限总传播延迟、比较器和放大器、

    -什么是放大器? 该放大器电流感应放大器是否用于输出?   

    是的、放大器块是模拟输出。

    - 2V/us 转换率用于电流感应放大器而不是比较器。 对吗?

    没错。  比较器转换请参阅数据表中的图34。

    4.为什么大信号传播延迟仅适用于比较器? 另一方面、为什么比较器和放大器具有小信号传播延迟?  

    这是因为对于放大器、输出具有可以是小信号的输入、输出将进行响应。  比较器只会从高电平转换为低电平、而只会从高电平转换为低电平、与小信号相比不会发生变化。   

    5、 压摆率受限总传播延迟、比较器和放大器、典型值为3us、但最大值为10us。  为什么典型值与典型值之间存在太大的差异。 最大值? 这是由变化压摆率引起的吗?  

    这可能是我们的统计数据中使用的各种内容。  客户很可能不会看到这一点、但他们应该按照最大规格进行设计。

    6.是否有任何解决方案可将总系统过流保护响应时间缩短至 INA381以下

    这一点我必须加以研究。

    如果您有与转换率、小信号和大信号相关的传播延迟应用手册、请分享一下吗?

    我还需要看看我们是否有任何适合您的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier、  

    感谢您的友好解释。  

    总系统过流保护响应时间的客户设计目标低于1us。 请查看并告知我有关响应时间较短或响应时间缩短的方法的解决方案。 正如我在上面提到的、如果您有、请分享应用手册。  

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nam、

    我找到了这个  

    您需要一个高速放大器和高速比较器来获得最快的响应。  就像这里的所有东西一样、需要进行权衡。  我明天会问同事,他们是否知道1µs  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nam、

    您是否了解过 INA301/2/3器件。  我认为这些将满足需求。