This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:7mA 电流、无输入电流;看起来与电路中其他地方的100Mhz 振荡器相关

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR115, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/973254/xtr115-7ma-current-with-no-input-current-looks-related-to-100mhz-oscillator-elsewhere-in-circuit

器件型号:XTR115
主题中讨论的其他器件: XTR111

我设计了一个采用 XTR115的电路。 XTR 发出的5V 光栅转换为3.3V (具有 LDO)、并将低功耗100MHz 振荡器馈送到电容传感器(焊盘 S1/S2;少量 PFS);该信号由肖特基二极管检测、并由 ATTINY85测量电压。 然后、PWM 输出信号被馈入低通滤波器并通过20K 电阻器输入到 XTR115。  

-即使没有输入信号、XTR 也会在其输出端产生7mA 的电流。 通过强制 PWM 输出为0V 并移除 R6 ->仍然为7mA、再次验证了这一点;与连接到 Vref 的50K 电阻器相同。

-通过移除 R1来切断到焊盘 S1/S2的振荡器信号时、7mA 保持在该值

-通过移除 L1移除振荡器的电源时、7mA 降至<1mA

是否有任何有关 XTR 为何产生7mA 零电流的想法? 测试了两种布局:一种布局具有完整的 GND 平面、另一种布局没有完整的 GND 平面。 电路原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    XTR115是一款2线4mA-20mA 电流环路发送器。  使用2线制电流环路发送器时、XTR115发送器电路和传感器的电流消耗不得超过4mA。

    在上面的电路中、振荡器消耗大约~6mA 的电流、超过了最大4mA 的电流消耗预算。  使用2线制电流变送器时,用户需要确保由环路稳压器和基准供电的 XTR 和其他电路不超过4mA 的工作电流,否则输出将在低输入电平下饱和。  下面的博客文章详细介绍了这一概念:

    2线4-20mA 传感器变送器:传感器和变送器电流消耗限制

    如果您需要电流消耗高于4mA 的电路、您可以重新设计电路并使用外部电源为电路供电;对 PWM 信号使用隔离、如以下博客中所述:

    2线4-20mA 变送器:使用外部供电源控制2线变送器输出

    或者、您可以考虑将解决方案更改为本地供电的3线电流环路发送器、例如 XTR111、其中的电源环路独立于4mA 至20mA 信号电流环路。

    如果您想了解有关 使用2线或3线4-20mA 电流环路变送 器进行设计的更多信息、请访问下面的链接、其中包含有关使用4-20mA 电流环路变送器进行设计时出现的常见问题的内容。  您还可以观看有关电流环路发送器的 TI 高精度实验室系列视频。

    [常见问题解答]使用4-20mA 电流环路发送器(XTR)进行设计:常见问题解答链接

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    如果您有其他问题、请告知我们、  

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    昨天订购了一个低功耗振荡器并进行了测试。 您的解决方案的工作方式就像一种魅力、问题现已完全消失。

    我将关闭该案例。

    非常感谢您的清晰解释和快速响应!

    谢谢、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    感谢您的告知、很高兴能为您提供出色的服务!

    此致、

    Luis