This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220-Q1:INA220

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: INA220, INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/974620/ina220-q1-ina220

器件型号:INA220-Q1
主题中讨论的其他器件:INA220INA228

大家好、TI 团队
下面是 INA220的输入感应电压范围、如下表所示。 不同 PGA 模式(1至8)的应用、如数据表表7.5所示

我们希望在汽车电池应用中测量100mA 至800A 的电流范围。

 我们打算在此应用中使用100u 欧姆的分流器。

 请告诉我该器件可接收的最小电压输入是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekar、

    您的输入电压应至少比 INA220的输入失调电压(最高为50µV μ V)高100...1000倍。 但您的最小输入电压仅为100mA x 100µR = 10µV μ V、这太小了。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekar、

    Kai 正确–此器件可接收的最小电压输入由可容忍的百分比误差决定。 当输入电压的幅度等于 Vos 时、误差至少为100%。

    很难以良好的精度覆盖如此大的电流范围。 必须进行优化/权衡。

    您可能还需要了解 INA228、它更准确、可以让您的设计工作更轻松。

    此致、Guang