This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180-Q1:功率耗散

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/974525/ina180-q1-power-dissipation

器件型号:INA180-Q1
主题中讨论的其他器件:INA180

大家好、

客户想知道 INA180A1QDBVRQ1的功耗。 它通常在数据表中说明、但 对于该器件、它 没有值。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    静态电流导致的功率耗散? 是什么

    5V x 200µA = 1mW

    通常情况下。

    您仍需要添加从 INA180输出端流出的负载电流。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的快速响应。

    此致、

    Danilo