This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2196:添加了输入失调电压阐述

Guru**** 2848360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/974719/opa2196-input-offset-voltage-clarification

器件型号:OPA2196

大家好、团队、

我的客户需要了解输入电压范围(V-)< VCM <(V+)–3.0V 的输入失调电压、即当只有 P-CHAN 输入级工作而 N-CHAN 级不工作时。

表6.7 (第7页)提到了典型输入失调电压+/-25uV。 但是、图44 (第24页)似乎显示 Vos 远低于该图、因为垂直刻度为 UV、迹线远低于100uV 的第一个标记的十分之一。 也就是说、该图表明该值小于5uV、可能低至2uV。 我已附上数据表相关部分的屏幕截图。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    查看 OPAx196图 44左图至右图、我们可以看到大约0uV 的平坦红线、其中 P 沟道 FET 输入级在大约-15V 至+12V VCM 范围内处于活动状态。 然后、略高于+12V VCM、进入转换区域、其中 P-ch FET 仍处于活动状态、但开始关闭、N 沟道 FET 将打开、以图中的蓝色峰值表示。 这种情况持续到 VCM 达到约+13.3V、其中 P 沟道 FET 完全关断、N 沟道 FET 完全导通、然后被视为连接0 uV 曲线图的绿线。 这对你们来说很可能很明显,但我只是为了澄清而提及。

    根据左侧的垂直输入偏移电压(UV)标度测量蓝色转换区域时、该区域的高度大约为垂直除法的1/3到1/2。 由于垂直图形除法为100uV、因此转换区域峰值峰值看起来约为~40uV。 这比部分6.7典型特性表中列出的+/-25uV "典型值"略高、但接近可接受的值。 因此、其最高偏移量高于您询问的5 uV。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程