This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:浮动接地参考和接地参考

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/974703/amc3301-floating-ground-and-ground-reference

器件型号:AMC3301

你好。

AMC3301是否需要 AMC130x 系列的浮动接地、或者直流/直流转换器实际执行变压器和变压器驱动器在 AMC130xEVM 中曾经执行的操作?

此外、为了澄清一点、AMC3031及其 EVM 的引用方式是相同的、对吧? 我之所以这样问、是因为 AMC130x 和 AMC130xEVM 在如何引用 GND1方面存在一些差异。

我在 AMC3301数据表上读过这句话、但我不太清楚:"为了获得最佳精度、请将接地连接设置为单独的布线、该布线直接连接到分流电阻器、而不是在器件的输入端将 HGND 直接短接至 INN。" 第26页。 首先是地面、然后将其与短接 HGND 和 INN 的布局进行比较。 最后一条语句非常清楚地说明了分流器上的短接、但我之前的接地参考语句在比较时没有得到它。

此致、

Vinicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinicius:

    是的、AM33xx 系列器件需要高侧接地连接。 内部直流/直流转换器的运行方式与 AMC13xx 的变压器和变压器驱动器的运行方式相同。 AMC 器件需要高侧接地连接的主要原因是为了确保输入电压保持在器件的共模输入范围内。 器件 HGND 随被测量的输入电压浮动。  

    声明中说、HGND 连接应独立于 VINP 和 VINN 连接路由到分流电阻器。 这将实现更大的共模噪声抑制、并确保输入电压不会漂移超出共模输入范围。  

    请记住、原理图仅表示连接、网络和节点、而不是其在 PCB 上的实际布线方式。 在手册中的 PCB 图片上看到布线有点困难、因此我在此附上了一张图片、其中显示了连接。 VINP =黄色、VINN =蓝色、HGND =红色。  数据表未考虑 EVM 上的共模扼流圈 L1 -因此、为什么在 EVM 上进行这种连接。 除非您计划进行 EMI 测试、否则您的设计不需要共模扼流圈。