This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:超过250mV 的分流电压情况

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/974599/amc1301-over-250mv-shunt-voltage-case

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件: AMC1300

您好!

我的客户正在考虑将 AMC1301用于大约+-370mV 的分流电压范围情况。
然后、他们考虑添加如下所示的分压器。




由于分压器电阻值比分流电阻大得多、并且比 AMC1301的输入阻抗小得多、
我认为这个额外的分压器、偏置电流和输入阻抗带来的额外误差非常小。
您是否看到此用法有任何问题?  

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    看起来不错:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba-San、

    我同意您和 Kai 的看法、即这是可以接受的。 由于额外的电阻器的容差和漂移、在输入级添加更多的电阻器会增加一点误差。 您的客户可能希望在生产时考虑增益校准。  

    请鼓励您的客户考虑使用 AMC1300或 AMC1300B 而不是 AMC1301。 此器件是 AMC1301的更新版本、具有相似的规格和引脚兼容性。