This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO121:电源 ISO121BG

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/979262/iso121-power-supply-iso121bg

器件型号:ISO121
主题中讨论的其他器件:ISO224

早上好,   我在数据表中找不到有关 ISO121BG 功率耗散的信息,您能帮我吗? 我问它是因为我不知道如何为电源+/- 15Vdc 选择钽电容器。

因此、如果您想为我推荐一个钽电容器的商业模型、我会很高兴。

感谢 您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massimo、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  查看数据表第2页上的静态电流消耗。 在15V 电源下、您将看到60-75mW。  您应该能够在您喜爱的经销商处找到1uF 25V 电容器(或尝试 DigiKey、Mouser 等)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massimo、

    我找到了该主题、该主题应能为 您提供帮助:https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/519714?ISO-121-BG-Iso-Amp

    如果您的应用允许较小的爬电距离/间隙、您可能需要考虑 ISO224、这是一款具有宽+/-12V 输入范围的较新器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的协作  

    Massimo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的想法,很遗憾我的设计处于生产阶段。 但您的想法可以是针对新设计进行评估、  

    感谢您的支持

    Massimo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ciao Massimo、

    当1µF 高温应用时、使用 Tantal 电容器不是一个好主意、因为 Tantals 在高温下的寿命非常有限、我使用1µF μ A/35V/X7R/CAP 0805、而不是 μ A/35V 钽。 您甚至可以通过将一个0.22R...1R (0805)的小电阻串联到 X7R 电容器来模拟 Tantal 的有限 ESR :-)

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massimo、

    我可以离线联系您、讨论您的项目和我们的产品吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、但现在我更喜欢使用 ISO121BG。  我保证您将对自己的想法进行评估。 向我发送一封包含您的参考的电子邮件、如果我 需要帮助、我承诺您也只能因为听取您对项目的意见而联系我们。