This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2371-Q1:有关替代用法的查询(TLV2371QDBVRQ1与 TLV271QDBVRQ1)

Guru**** 2501315 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV271-Q1, TLV9151, TLV2371-Q1, TLV271, TLV2371, OPA314-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/979546/tlv2371-q1-inquiry-about-alternative-use-tlv2371qdbvrq1-vs-tlv271qdbvrq1

器件型号:TLV2371-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV271-Q1TLV9151TLV271TLV2371OPA314-Q1

您好!

客户通过应用当前 TLV2371QDBVRQ1开发了该产品。

由于电源和需求问题、我们将改用 TLV271QDBVRQ1。

替代用途是否存在任何问题?

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV271-Q1的压摆率略低、偏移电压略高。 它的输入不会进入正电源轨。

    没有与 TLV2371-Q1完全兼容的 Q1器件。 (如果没有 Q1、我建议使用 TLV9151。)

    是否知道实际需要哪些电气特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    TLV2371和 TLV271是非常相似的器件。 Clemens 提供了一些规格差异。 主要是共模电压范围。

    客户是否必须使用16V 器件? 否则、他们可能会考虑使用 TLV9061S-Q1 (需要重新设计 PCB)或 OPA314-Q1。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、mJ、  

    如果它们对 PCB 重新设计开放、则始终可以使用其他可用的封装选项。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州