This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC3704:TLC3704IPWR

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/973654/tlc3704-tlc3704ipwr

器件型号:TLC3704

大家好、

我的客户需要  TLC3704IPWR 的最高结温进行热分析。

但我在数据表中找不到该信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    150°C;请参阅 [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、

    除非数据表专门指定了最高结温、否则我们建议使用最高工作温度。

    如 Clement 的常见问题解答中所述、150°C 通常用于最大结温、但这是为了防止芯片损坏。 它不能保证正常运行。 仅在额定工作温度范围(-40至85°C)内保证运行。

    因此、"保守"的方法是使用85C 作为最高温度。 作为正常运行的一部分、我会避免在超过指定范围的温度下运行器件。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。