This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA303:将(INA300系列)电流感测放大器(高侧)用于4-20mA 电流环路?

Guru**** 1860970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2661, INA301, INA168, INA186, TLV7081
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/974062/ina303-use-of-a-ina300-series-current-sense-amp-high-side-for-a-4-20ma-current-loop

器件型号:INA303
主题中讨论的其他器件:TPS2661INA301INA168INA186TLV7081

您好!

我正在使用4-20mA 电流环路器件的本地面板指示进行变通。 我看到 TI 有预生产(TPS2661 4-20mA 保护 IC)、但我对解决我甚至无法采购的产品并不感兴趣。 此外、我更感兴趣的是使用电流感应放大器来提供有关电流环路状态(确定/离线/故障)等的高级数据  

I napkin 处理 INA301的数字、理论上我 应该能够检测低至4mA 的电流。 但它接近而且也不清楚*。 (*=数据表在技术上说明、对于检测10A 最大电流、Rsense 最大值为2.0m Ω。)  

假设我在100m Ω 分流器上有4mA 电流、我的最小感应电压@ 100的增益为40mV。

我的过程循环将在4.5mA 时达到9/10的"静息"、非常低。 因此、我希望在30mA 过流情况下将输出调节为"跳闸"。 虽然这一系列电流感应放大器似乎是针对更大的电流负载(过程控制/电机等)而设计的、因此我想看看 TI 的任何人是否可以权衡这种类型的用例是否超出了此特定产品的范围。 理想情况下、这是一个成本非常敏感的应用、我不需要价格更昂贵且支持皮安级器件的超高精度。

谢谢、

Matt

--编辑----

我可能还应该提到我的系统电压为12V 直流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我认为 INA301的120µA μ A 输入偏置电流过高、无法使 INA301看起来"不可见"?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA168可能是合适的候选人?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊...我忽视了这一点、太傻了。 你是对的、这可能不是很好。 这是不幸的、因为它将许多功能封装到相对实惠的芯片中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    感谢您考虑使用德州仪器。  也许您可以考虑 INA186之后是一些比较器、如 TLV7081。  该配对的累计1ku 价格为0.41+0.13=0.54、比 INA301的1.05便宜。  INA186可处理40V 的共模电压。  该器件的输入偏置在整个工作共模范围内相当恒定: