主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 BUF602、
您好、先生、
MU 客户已尝试根据 TINA-TI 中的 OPA 832数据库仿真一个非常简单的电路(图7)、
但是、只有正单电源(+5V)时、我只能观察半波信号(输入:3V、1Hz)、
但是、施加(+- 5V)的双电源可提供全交流输出。 有人能帮我清除吗? 提前感谢。
随附电路文件。
e2e.ti.com/.../SimulationDesign.TSC
您能否给我一个逻辑解释、说明为什么它不是仅在正电源的负半周期内运行。
在这种情况下、是否可以将该电路用作半波整流器?
此外、随着输入电压(5V、13.56MHz)的增加、
为什么我无法获得单位增益、但可以在3V 电压下正常工作、并且修改电路不会产生双增益。
请提供任何建议!