This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37C73:工作频率低至500kHz?

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37C73, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/974140/trf37c73-operation-down-to-500khz

器件型号:TRF37C73
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我正在设计一个射频放大器、它需要覆盖无线电 AM_FM 带宽、即~500kHz 至120MHz。  

TRF37C73的规格低至1MHz、我预计它在该频率下也能正常工作。  

向 TI 提出的问题是-在500kHz 频率下、您是否对此器件有任何结果?射频扼流圈需要更改为什么值?  应用手册 TIDU607建议扼流圈值为4.7uH。  我想我需要将其加倍、至少达到10uH?

请提供任何帮助

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    查找 TIDU607应用手册的工作做得很好、说明和详细信息也做得很好。  我运行了一些 TRF37C73参考设计的 TINA-TI 仿真、结果如下:

    以下是1MHz 正弦信号、0.1uF 直流电容、扼流圈(L)= 4.7uH 的 TRF37C73参考设计、符合 TIDU607标准"

    现在、在500kHz 和9.4uH 时看到以下内容、在1MHz 时将建议值加倍:

    出于完整性考虑、我还在您的频率范围(120MHz)的高端运行了瞬态仿真、其中扼流圈(L)= 9.4uH:

    我会将决定留给您、但我会说您的假设是合理的。  当然、还有其他要运行的仿真或要测试的扼流值、但这是我从您的起点获得的结果。  如果您有时间、我建议您自行运行这些 TINA 仿真、以证实我的发现。

    如果我发现有关您的设计理念或我的想法没有意义(并超越我的团队)的任何信息、我将在论坛上继续讨论、我希望很快收到您的回复。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您在 TINA-TI 中执行仿真。 感谢您的支持。

    此致