This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有可编程增益和失调电压修整功能的差分放大器。

Guru**** 2932100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/974434/diff-amplifier-with-programmable-gain-and-offset-trim

主题中讨论的其他器件:TLV333

您好论坛、  

我正在设计一个使用压电式称重传感器的设计。 我需要对称重传感器 O/P 进行调节、以便我们能够使用向上的 ADC 精确测量施加的负载。  

AFE 具有一些复杂因素:

1)负载单元具有失调电压(未施加负载)特性:最小值-20mV 至最大值+2mV。  

2) 2)称重传感器具有灵敏度特性:最小值1.6mV/Vsupply/nload 至最大值3mV/Vsupply/nload 。 (称重传感器 O/P 是在 Vsupply/2上偏置的差分电压、在施加负载时始终为正、初始偏移除外)

设计对成本非常敏感、因此我希望使用尽可能少的组件来实现 AFE 调节电路。 我正在考虑使用一个在差分模式下具有极低偏移和漂移特性的单个 TLV333运算放大器。 我可以足够轻松地添加偏移、以抵消称重传感器偏移。 但是、我目前最大的问题是电池之间的灵敏度变化(几乎为2倍)。 当特定电池的灵敏度处于指定的最小值时、这会将可用范围减半(我们必须设计最高的灵敏度、以便不会使放大器饱和)。 这降低了 ADC 中可用的灵敏度负载单元的分辨率。

我搜索过、但找不到一个具有相对简单的可编程增益特性的合适(低成本)差动放大器。 现在、我需要的增益大约在45到90范围内。 理想情况下、它应该是 I2C 控制的器件(SPI 扩展)。 即使是2步或3步增益更改器件也可能就足够了。 理想情况下、该器件也具有可调节的失调电压修整。  

我们将校准生产中的每个器件、以便可以实现偏移消除和增益设置。   

此设计是单轨、电源电压为3.3V 直流。 如果有人能为我看一下、我会非常感激。  

提前感谢、  

JB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这看起来像是一个双柱。 我将关闭这个并保持另一个打开。