This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2196:37V 电源、器件可靠性

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2196, OPA2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/974387/opa2196-37v-supply-device-reliability

器件型号:OPA2196
主题中讨论的其他器件: OPA2991

大家好、团队、

关于 OPA2196电源电压、绝对最大额定值为40V、建议工作范围为36V。 客户想知道、如果他们使用的器件超出推荐范围且低于绝对最大额定值(例如37V 电源)、则器件是否存在可靠性问题。

他们知道、由于不能保证运算放大器在电源条件下的性能、因此它超出了建议的工作范围。 他们知道我们有40V 产品、例如 opa2991、他们希望通过好奇了解该主题。

37V 范围的电源条件是否会影响器件的可靠性?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taketo:

    37V 电源电压下的正常运行根本不会显著缩短 OPA2196的使用寿命。 但请记住、输出短路情况会变得越来越危险、电源电压越高、因为运算放大器内必须散发更多热量。 因此、如果可能发生输出短路、我还会通过合适的限流电阻器来限制输出电流。

    您能否显示原理图?

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takeo-San:

    问:37V 范围的电源条件是否会影响器件的可靠性?

    我同意 Kai 的评估和评论。  

    OPA2196很可能 是可靠的、并且不会影响器件的可靠性。 但是、已发布的数据表基于+/-4V 至+/-18V 或8V 至36V (不包括讨论中的4.5V 至8V 工作条件)进行了验证。 我不会冒险调查非推荐工作条件的使用。 建议的运行条件考虑了各种运行条件和运行安全裕度、以及 IC 工艺限制、其中验证了发布的性能规格。  

      

    如果设计人员需要具有更高的工作电压运算放大器、我建议使用 OPA2991器件。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond