This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA230:INA230警报设置

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: INA230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/979304/ina230-ina230-alert-setting

器件型号:INA230

你(们)好。

 我对 INA230 ALERT 有疑问;

1、从数据表中、 "如果启用了多个警报功能、则最高有效位位置中所选的功能优先并响应警报限值寄存器值。 例如、如果 SOL 和 SUL 都被选择、当分流电压超限寄存器超过警报限值寄存器中的值时、ALERT 引脚被置为有效"。 它是否说只有 SOL 会发送警报? SUL 不会触发、即使 SUL 设置为 ENABLE? 如果设置了2个或更多项目、则只能监控1个项目、对吧?

2. 在警报寄存器(07h)中、如何设置阈值? 它是否支持过流功能? 示例:总线过压、Vin = 12V 正常、13.2V 是 OVP 目标。 应在警报寄存器中使用13.2V 或1.2V? 并且只能存储1个保护、对吧?   

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alan、

    对于问题1、是的、即使屏蔽/使能寄存器(06h)中设置了多个警报功能(SOL、SUL、BUL 等)、ALERT 引脚也只会响应其中一个警报功能。

    要为警报功能设置阈值、您需要将相应的值写入警报限值寄存器(07h)。 因此、如果在屏蔽/使能中设置 BOL (总线过压)、那么阈值总线电压需要写入寄存器07h。 该值应通过使用总线电压 LSB 来确定。 请记住、警报限值寄存器与相应的测量寄存器进行比较、以确定是否满足条件。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter