主题中讨论的其他器件:OPA837
你(们)好。
我的客户对如何测量其系统的带宽有疑问。
您是否有任何可以与我和我的客户分享的学习指导?
谢谢!
引脚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我的客户对如何测量其系统的带宽有疑问。
您是否有任何可以与我和我的客户分享的学习指导?
谢谢!
引脚
HI 引脚、
我认为您的测量电路与下面的电路类似、其中增益= 3。 根据数据表、AOL 增益为5.5MHz。 如果我们使用增益带宽积规则、则闭环带宽预计约为5.5MHz/3=1.83MHz。 5.5MHz 的 Aol BW 为典型值、电路的闭环带宽应接近1.83MHz。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/OPA376-E2E-AC-Analsysis-01252021.TSC
问:您是否有任何可以与我和我的客户分享的学习指导?
除了 Kai 和 Michael 的评论之外、您还需要使用网络分析器注入小信号、如上面的仿真所示。 实际 BW 测试参数显示在数据表页面顶部、其中定义了5.5MHz 的 GBW。 对于小信号注入技术、不需要100Ohm 和1MEG/10pF 探针。 如果您尝试使用以下方法估算 BW、则需要使用100欧姆电阻。
通常、您可以使用发生器和示波器来估算电路的带宽。 您可以输入小信号(考虑到运算放大器在~2MHz 时的带宽和转换率)、假设幅值约为1mV、然后在整个频率范围内扫描并在运算放大器的输出端寻找-3dB 点(0.7079*Vin)。 一旦找到-3dB 点、获得的数字*增益(3)将近似于电路的闭环带宽。
在这种情况下,上述方法将无法估算带宽,因为运算放大器的单位增益带宽附近会出现一个 Q (看起来单位增益带宽附近有一个第二极点)。 您可以知道电路的相补角大约为63度。 如果您使用幅度方法估算电路的带宽(搜索-3dB 点)、则会出现误差、因为 Q 会使实际-3dB 点偏斜(将-3dB 测量点推至更高频率)。
如果您有其他问题、请告知我们。
最棒的
Raymond
Raymond、既然你已经进入了这个带宽扩展理念、我想我会根据我大约3年前做的一个发展来测试它、并将其放入一篇稳定性文章中、这里是你展示的电路的 LG 仿真(看起来很奇怪、 但对于增益为1的情况有效、必须将输入总 C 寄生电容作为负载)-这显示了6.23MHz 时具有56deg 相位裕度的 Lg=0dB Fxover。
因此、这显示了具有56度相位裕度的6.23Mhz LG=0dB xover、很好、现在进入该曲线(来自几个二阶方程、如果环路是二阶、则效果完美、没有一个仍然是近似的、但更接近)。 因此,我们采用 Fxove*1.6来预测 F-3dB = 9.97MHz -非常接近您得到的闭环。 我们过去在高速下挥手、并将其称为相对于 GBP 预测结果的低相位裕度带宽扩展。 假设是一个1极环路、GBP 分析总是非常简化-这些极环路很少存在、但该数字对实际环路有所帮助。 通过本文、
您好、Michael、
是的、我记得我以前看过了这篇很棒的文章。 感谢您的演示。
这是另一种使用示波器的 BW 测量技术。 传统上、注入变压器和功率分析仪的设置体积庞大且成本高昂。 借助 Picotest 注入变压器、常规示波器能够执行单位增益带宽测量和分析、而不会出现太多困难(相当于上文仿真的小信号注入方法)。
该视频展示了直流转换器中的小信号注入控制环路响应示例;如果在运算放大器反馈控制环路中用于频率响应分析、该视频应以相同的方式工作。
https://www.youtube.com/watch?v=ALbcfztsnAo
https://www.picotest.com/products_injectors.html
最棒的
Raymond