This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7041:电话插孔插入检测

Guru**** 2760055 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7041, LM317, OPA2210, OPA2140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/977851/tlv7041-phone-jack-insertion-detect

器件型号:TLV7041
主题中讨论的其他器件: LM317OPA2210OPA2140

是否有用于电话插孔插入检测的推荐电路? 我有一个 SSR 在插入时触发。

这是一个 TRS 插孔、具有用于尖头和环的标准。 屏蔽层不以接地为基准、但插孔框架确实有一根底盘系带。 TIP 和环形通过10Ω Ω 等小型串联电阻连接到两个缓冲器的同相输入端。

我无法通过插孔上的任何触点发送任何显著的电压、因为源极会在任何正常打开之前短暂地看到该电压。

源是单端或差分音频。 阻抗可以是100Ω Ω 到1MΩ Ω 之间的任何值、因此传感功能起作用、但当然、最好是将插入本身作为触发器。

我假设 TLV7041将向向 SSR 发送电压的晶体管提供电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约拿

    我并不是特别熟悉以前推广过的电路。  不过、我记得过去看到在这些引脚上使用了大上拉电阻器。  当它们是插入时、电压降至阈值以下、例如电源的中点、因为接地阻抗会降低节点上的电压。

    您提到此类方案将不起作用、因为来源会受到不利影响。  我想知道交流耦合是否起作用。  连接插孔可能会造成电压瞬时变化、并且可能会在比较器上产生大量迟滞。

    我只是对系统的限制不够了解、无法充分提供解决方案。  阻抗为100至1M 时、这也是一项挑战。  如果您有任何其他详细信息要分享、我可以尝试提供更多帮助、但目前我不确定要提供什么。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonah、

    正如 Chuck 前面提到的、通常的方法是使用高欧姆分压器、以便最大限度地减小对信号的影响。 另一方面、开关电流不应太小、因为开关触点会脏污和腐蚀、并且需要一定的最小开关电流才能"自由燃烧"。 在任何情况下、您都不应使用最便宜的电话插孔、而是具有适当联系人的版本。

    我可能会这样做:

    此处假设100k 共模输入电阻为差分放大器的输入偏置电流提供电流路径。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望这将澄清。 我说该源基本上可以是任何输入阻抗的原因是、在任何给定的专业音频情况下、有人都可以将任何单端音频源插入仪器输入。 是的、它与高值偏置电阻器进行交流耦合、以启用低值输入电容器。 顺便说一下、该系统是为单电源或双电源而构建的、其内部中间电源基准由分压器和缓冲器生成。 U1A/B 与 U2A/B 相加(此处未绘制)、因此我的输入切换方法是使输入静音并取消静音。 目标是在不使用切换开关的情况下执行此操作。 Jack 的质量合适、但我不知道将电压传回源线是否明智。 可能是低 mV、但不是~860mV。 我不能假设任何源都在其输出端进行交流耦合、电吉他等源都是直流耦合的音量旋钮、因此会将直流电放在电位计上、这当然是僵尸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家分享这一电路、但我不确定这对我来说是非常清楚的。  在100nF 电容器的插孔侧、未连接时节点悬空。  因此、除非最初有人将其拉高、否则我不能想到有什么方法知道有人插入了。  您可能可以使用窗口比较器在电容器的非插孔侧进行检测、并检测是否存在穿过电容器的信号。  很抱歉、这就是我所能想到的全部。  也许 Kai 会有更好的想法。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonah、

    我可能会这样做:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

    感谢您的建议。

    约拿

    当您有机会查看时、请告知我们这是否适用于您的系统。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai -非常感谢、这对我来说非常有意义。  卡盘-来这里吧!   请告诉我您对这些变量的看法、我将以一种对其他人可能有用的简单方式重新绘制这些变量:

    我假设在整个线路上使用1n 时、我可以将射频电容器降低到更正常的470p x 2、其中47p 连接到机箱、或者1n x 2连接到100p 连接到机箱、其中具有较低的 Rs。

    作为对我之前的直流通信的修正、我意识到、当插头完全插入后、比较器从电源的角度看不在电路范围内、因此直流问题只会在插入期间出现。 我不再想一个1V 会成为问题的场景、因为它不会。

    然而、这不起作用的一件事是将1M 输入阻抗单独保留。 仪器输入需要1M 负载之类的负载、以复制吉他放大器输入段行为。 移除输入端线路上消耗的100000电流是否需要简单地调整比较器分压器值、或者是否确实需要在那里放置一个电阻器? 如果是这样、我是否会使其成为2M 并使偏置拆分电阻器为每1M?

    如果我的最后一个问题的答案是肯定的、我认为我必须提高偏置源电阻器值以保持相同的共模行为。 我想我可以查看2156、看看最大可能值是多少、而不会因偏置电流而产生额外的 CM 电压(尽管我可能会由于低于100Hz 的更好噪声规格而在此架构中切换到2140)。 我认为220n 系列电容器可能会通过更高的差分端接恢复到100N。

    这不在比较器的特定范围内、但(Kai)如果晶体管触发实际的机械继电器、并且触点完全断开电源并将线路短接至缓冲器、您是否认为您的环绕开关点电容器方法会发生变化? SSR 分流方法实际上并不是行业 standard...it 更常见的情况是使用7812或 LM317提供电源的 DPDT 12V 继电器、并且在输入短路时源会被切断。 只是想知道在这种情况下、每条线路的两个220n 串联电压是否只能是继电器后值的一半、以及是否需要1n 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonah、

    我已确认您的帖子、并将在周二(2/16)营业结束时回复您。

    我一定要做一些准备工作。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonah、

    将我的所有电阻器增加10倍:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonah、

    还有另一个问题。 我会将交流耦合电容器折起。 如果它们太小、则制造容差会降低低频下的共模抑制性能。 在以下示例中、假设电容不平衡为10%、对于金属化塑料箔电容而言、这种不平衡性不大:

    e2e.ti.com/.../jonah_5F00_tlv7041_5F00_1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的持续支持。

    Jonah、

    请告诉我 Kai 的反馈是否有助于解决您的问题。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个宝贵的见解。 通常、如果输入是双极的、由于物理尺寸的原因、"增大电容器尺寸"会有问题、但由于 FET 输入/高阻抗/小电容器可以正常工作。

    Vishay 是一种价格合理的3%tht 聚丙烯;我会在 SMT PPS 中寻找大约2%-5%的产品。 成本应该更低、并且会提供很多帮助。

    我将重新绘制并发布它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonah、

    请注意、由于焊接而导致的电容变化可能相当大:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai–

    我会承认、您在我上一张图纸上的标记让我感到困惑、部分原因是由于规模的缘故、部分原因是我自己的经验不足。 接下来、这已切换到输入部分后面的机械12V 继电器。  继电器切换以下阶段侦听的内容:麦克风输入上的 OPA2210缓冲器、或仪表输入上的 OPA2140缓冲器。

    这里是一个简化版本、它采用常规 FET 放大器而不是比较器封装。 尝试使用我在这里知道的作为起点的东西。

    我相信分压器将是1M1、超过100K、当插头插入插孔时、这将提供1V 基准电压。 但是、我缺少关于什么连接到什么的东西。 我在下图中将所有内容都保持打开状态。

    两个西表示:

    1) 1)可能更好地将分压器和比较器的 V+和 V–分别运行到 Vcc 和 Vee 上、并报废稳压器? 尝试使用最少的器件数来实现此目的。  我稍微依赖 Vcc 和 Vee 来实现分压器和比较器、因为人们可以在单电源或双电源上使用它。 电压是不可预测的、但比率是正确的。 我必须找到一个不会对36V 有任何问题的24V 继电器...大多数在30V 电压下正常。 或者、我可以坚持使用12V 继电器、并将 Vcc 和 VM 用于比较器和分压器、这至少会为我提供12V 至18V 的可靠范围、这可能更容易适应。 它是一个继电器、因此在一半电源上运行一组线圈的典型问题不应成为问题。

    2) 2)如果我正在正确计算偏置电流、OPA2140之后的共模电压应大约为-100dB 至-80dB。 比在 OPA2210输入上使用1/10这些值执行相同的操作低30dB。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约拿

    除非存在有关比较器的特定问题,否则我需要要求将其脱机。 Kai 提供了一些出色的设计支持、但目前我认为最好在论坛之外继续这样做。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonah、

    这是我在 Chuck 之前的最后一个答案、将关闭此主题。

    您可以这样做:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这确实可以清除一些问题。 感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是受欢迎的,祝你好运:-)

    Kai