This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3542:申请设计审查。 (Sch、PCB)

Guru**** 2503725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/973815/tlv3542-request-a-design-review-sch-pcb

器件型号:TLV3542

你好

您能否查看随附的设计文件? (通道和 PCB)

以及如何设计以增强 EMI?  

PCB 层的顺序如下。  

组件顶部: 顶部 Slik,组件底部: 底部 Slik  

e2e.ti.com/.../LAY_5F00_LSTP300E_2D00_MAIN_2D00_20201221.pdf

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    U8-A 的反馈环路内存在很多导致相位滞后的问题。 这可能会削弱 U8A 的相位裕度 您是否已经执行了相位稳定性分析?

    许多组件值尚未显示。 您是否仍可以添加它们?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    我进行了相位稳定性分析、但没有问题。  

    我附上了一个显示组件值的原理图。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    您可以共享仿真文件吗?

    Kai