This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:地址引脚 SDA 和 SCL 线路上的上拉电阻器

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/973612/ina226-pullup-resistors-on-sda-and-scl-lines-for-address-pins

器件型号:INA226

我们的客户担心 SDA 和 SCL 线路上的上拉电阻器将两个地址引脚(A0和 A1)中的任何一个或全部连接到 SDA 或 SCL 线路时、会影响从器件地址配置。

如果总线空闲时、每个 SDA 和 SCL 线路上的电压被上拉电阻拉高、达到两个地址引脚(A0和 A1)的高电平输入电压(VIH)范围、那么从器件地址是否可以正确配置?

此致、

Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μ I²C 传输的开始需要 SCL 和 SDA 线路上的低电压和高电压。

    当 SCL 和 SDA 都为低电平和高电平时、INA226对 A0和 A1引脚的状态进行采样。 当 Ax 引脚始终为低电平时、它连接到 GND;当它始终为高电平时、它连接到 VCC;当它改变时、它连接到 SCL/SDA。

    这需要上拉电阻器。 没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisuke、

    Clemens 正确–SCL/SDA 的空闲状态不影响寻址。 当总线上没有活动时、解码器地址的算法也会空闲。

    使用此选项没有问题。 最好留出足够的时间来避免 SCL 和 SDA 边沿之间的潜在竞争条件。 这有助于确保通信协议的稳健性。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Guang-San 和 Clemens-San、

    感谢你的答复。

    我想知道如何在 SDA 和 SCL 线路上为两个地址引脚(A0和 A1)选择合适的上拉电阻器。

    下面的文章描述了如何为包括 INA226在内的通用 I2C 总线选择一个合适的上拉电阻器。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/699655/2578752#2578752

    以下应用报告还介绍了如何为通用 I2C 总线计算适当的上拉电阻

    https://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf

    我需要知道两个地址引脚(A0和 A1)的输入特性、以计算适当的上拉电阻。

    数据表中数字输入的输入特性是否适用于两个地址引脚(A0和 A1)以及 SDA 和 SCL?

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A0/A1引脚确实是数字输入。

    kΩ 您没有极长的迹线或许多 I²C 器件、4.7 μ F 等常见上拉电阻器即可正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisuke、

    要选择 SCL/SDA 上拉电阻、您可以参考引用的文档。 常用值介于2K 到10K 之间。 如果您像 Clemens 提到的那样选择4.7KΩ、它肯定会起作用。

    每个 SCL/SDA 都需要一个单上拉电阻器。 您可以直接将地址引脚短接至器件附近的 SCL/SDA。

    是的、电气规格也适用于地址引脚;否则将明确说明。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Guang-San 和 Clemens-San、

    感谢你的答复。

    此致、

    Daisuke