This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3201-Q1:温度曲线

Guru**** 2378660 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3201-Q1, TLV3201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/973506/tlv3201-q1-temperature-curve

器件型号:TLV3201-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV3201

大家好、我已经阅读了 TLV3201-Q1的数据表、

在  2.7V 和5.5V 的全范围温度下、有输出电压与输出电流之间的关系曲线

但我们使用5V 作为容差为±1%的输入电压、

那么、TI 能否在 整个温度范围为5V±1%时提供输出电压与输出电流的曲线?

或计算 Vout 与温度和电流之间的电压

我们将用作频率振荡器、因此 Vout 电压将影响 RC 时间常数  

感谢您的申请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表第5页提供了所有必需的信息:

    对于较小的输出电流、比较器的输出看起来像一个连接到电源轨的电阻器。 因此、正电源电压为120mV/4mA = 30R"电阻器"、负电源电压为175mV/4mA = 43.8R"电阻器"(信号接地)。 您甚至可以计算环境温度变化时的最大电阻:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们会使用任何数据来创建您显示的图形。 如 Kai 所示和解释、这些表显示了温度范围内的限值。 5V 和5.5V 之间的差异很小。

    最大程度地减小输出摆幅影响的最佳方法是最大程度地减小输出负载。 峰值电流将在电容首次充电和放电时在转换时流动。 R1将设置峰值电流(5V/6.8k = 735uA)。

    因此、为了节省输出摆幅、您可以将电阻器值增大十倍频-尤其是 R2/R3/R4分压器网络(例如、每个100k)。 还要考虑输出将驱动的任何负载。 如果负载可能发生变化、您可能希望在输出端放置一个缓冲器逻辑门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的申请、我还有另一个问题、

    TI 是否具有 TLV3201-Q1的 simplis 模型?  

    我只见过 TI-NA 模型

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到有可用的样片。 单击 产品文件夹的订购和质量选项卡中的申请样片链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我已经看到了 TLV3201的模型、但它不是汽车系列、

    这是否意味着 TLV3201-Q1和 TLV3201参数相同?

    感谢您的申请

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 这些模型仅对典型行为建模、两个器件之间的典型值相同、因此两个器件可使用相同的模型。

    如果 Q1有一个模型、则它将是相同的核心模型、但只需使用-Q1重命名。