This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:用于加法器配置的高电压运算放大器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/979171/opa454-high-voltage-opamp-for-adder-configuration

器件型号:OPA454
主题中讨论的其他器件:OPA462

大家好、

我们是否有一个高电压运算放大器可供客户用于 加法器配置并具有两个输入信号(100Vp 100kHz 彼此)?
两个信号同相同步。

他们需要制造混合组合器、但频率还不是定义、因此他们需要具有较大范围的东西

如果您对客户有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我需要您的额外要求。  

    INPUT_1:100Vp、100kHz 或50Vpp、例如正弦波

    INPUT_2:100Vp、100kHz、与 INPUT_1相同。  

    负载和负载类型是什么?   

    如果电路将 INPUT_1和 INPUT_2相加、则输出将为100Vpp 或200Vp @100kHz。

     OPA462 是另一款额定电压为+/-90V 的高电压运算放大器(压摆率为25V/us)。 其输出电流额定值约为 +/-40mA。 OPA462似乎不适用于该应用。

    请向我们提供更多详细信息、或许我们能够为您找到解决方案。  

    最棒的

    Raymond