This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA303:电路检查请求

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: INA303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/977700/ina303-circuit-review-request

器件型号:INA303

您好!

客户使用 INA303A2构建了一个电路。

1.请检查配置的电路是否有任何问题。

e2e.ti.com/.../Current-Sensing-Circuit_5F00_INA303A2.pdf

电池电压输入为400V、因此请检查它是否可以连接到感应器件(IN+、IN-)。

2. 如果感应电阻两端的电压差为50mV 或更高、是否会出现缺陷?

 

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    我会移除 C130和 C132、或者至少插入合适的隔离电阻器。 光输出端的电容会降低相位裕度并使 INA303不稳定。 如果要将 ADC 连接到 INA303的输出、请安装 ADC 数据表中建议的电荷反冲滤波器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、

    我看到了一些内容、并有一些问题:

    首先、在您的正电流感应原理图上、除非我对其进行了错误解读、否则分流器似乎是尝试在共模为400V 的高侧进行测量? INA303无法处理此幅度的共模(VCM_max 为40V)。 该分流器上的电压是否确实为400V?

      

    第二、请记住、数据表中的共模限制与器件所参考的接地相关。 我不知道您如何将系统中的 BATTGND 和 GND 绑定在一起、但如果这些接地端之间存在任何偏差、如果此偏差大于300mV (请参阅上文)、则可能会出现问题。   

    最后、Kai 在这里是正确的。 您在输出上连接的电容器在数据表的可耐受限值内、但仅限于、负载中可能存在的任何额外电容都会导致问题(例如 ADC 中的采样保持电容):  

    根据系统的采样率、我会按照 Kai 的建议放置电荷桶滤波器、 或者、如果需要更高的采样率、以确保输出在 ADC 采集时间内稳定在1/2 LSB 以内、则可能需要缓冲线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus

    感谢您的回答。

    我还有其他问题。

    在回复内容中、如果共模电压差超过300mV、则可能会出现问题。

    在检查 BATTGND 和 GND 之间的电势差时、确认 BATTGND 高于 GND。

    在上电/断电期间、大约0.5 ~ 1.65V BATTGND 高于 GND。

    在这种情况下、是否没有问题、因为它在规格范围内?

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    BATTGND 和 GND 之间的连接如何? 什么是 GND?什么是 BATTGND? GND 是如何相对于 BATTGND 生成的?

    您能否显示解决此问题的完整原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、

    我还想看看这些地面是如何连接在一起的。 对于这两个接地、它们在系统中的某个位置有一个物理连接点、对吧?

    对于 BATTGND > GND 的情况、它们应该是安全的。 在这种情况下、您只会看到器件输入端的共模电压升高了这个电压值、这个值仍在 INA303的技术规格范围内。

    对于我在上面的评论、应该关注 BATTGND < GND 幅度大于300mV 的任何区域(对于损坏承受能力)。 器件将停止线性超过100mV 的行为)。 尽管如此、我不能说这可以完全缓解这个问题、因为如果不知道它们是如何相互引用的、我们就无法自信地说 BATTGND 将始终大于 GND。  

    接下来、您是否能够确认高侧测量的电压? 刷新时、他们的原理图似乎显示 BATTERY += 400V、我假设 HV_DC_1 = 400V - VSENSE = 400V。 在这种情况下、该器件将断开其通电的第二个电压、这也是由于共模电压违例。