This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6401EVM:LMH6401EVM

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/972806/lmh6401evm-lmh6401evm

器件型号:LMH6401EVM
主题中讨论的其他器件:LMH6401

你(们)好  
出于某种原因,我在 TDO 线路上没有从 EVB 获得任何答案(使用 TI GUI)

SDO 线路在1.2V 时为“堆栈”,从不响应,当连接示波器探头时,所有寄存器的响应都是0x00,所有寄存器中没有探头返回0xFF  

发生在2个 EVB 上(开箱即用)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ariel、

    您是否已确认 GUI 上的状态指示灯和确认的标称电源电压/电流? EVM 用户指南的第6节对此进行了进一步讨论。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  
    GUI 的状态为“已连接”(绿色),示波器确认已传输数据(在 SDI、SCLK 和 CS 上)   
    功耗约为70mA ,连接到+2.5和-2.5,  

    输出端有一个信号(默认衰减)-表示设备正在工作  

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ariel、

    您能否确认 EVM 硬件未进行任何修改? 您能否提供 GUI 高级视图和低级视图的屏幕截图?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以尝试连接跳线 JPD、并通过测量电源电流来确认器件进入断电模式吗?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     1.贴附第2个 EVB 的照片(在第1个 EVB 上、我通过短接 RB 并向输入添加偏置将工作电压更改为5V)

    2.请参阅小影响 PD 跳线(右一个是-2.5)第一个图像低功耗  

    GUI AT 2 选项(具有探头连接和 OUT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ariel、  

    您的前两张图片似乎未正确附加。 您可以重新上传吗? 请使用"插入/编辑媒体"按钮添加图像。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan

    我们已经更换了 IC、两个电路板现在都在工作!!! (可能是我们在触摸时发生了一些损坏)

    单端源驱动的第2个问题   

    在模拟时,在单源(共模上以0.7V 的电压驱动 INP)中工作时,我会按预期获得两个180相位的信号  
    但在 EVB 上,输出处于同一相位  
    问题在哪里 ?

    注意:我们在5V 单电源下使用放大器、并且共模设置为2.5V  
    此致 Ariel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加图像  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ariel、

    很高兴听到您能够让部件正常工作! 请注意、关于您的另一个问题、LMH6401仅适用于差分输入。 请参阅以下数据表中的图像:

    最棒的

    Hasan Babiker