This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4348:MTTF 数据

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/978089/opa4348-mttf-data

器件型号:OPA4348

嗨、团队、我有一位客户与我联系、询问有关 MTTF 数据的问题。 根据我的理解、这将等同于我们通过在线工具 https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp 提供的 MTBF 数据。 这是我的逻辑:

根据我的理解、平均故障时间是指需要更换或维修设备以继续工作的时间点。 现在、如果我考虑半导体、我会将器件故障视为需要更换器件的时间点、因为唯一的解决方法是更新器件! 我猜在半导体领域中、MTBF 和 MTTF 可能是相同的。

是这样吗? 我们是否为任何器件获取 MTTF 数据?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    感谢您的提问。  你提出了一个好的观点、我倾向于同意你的观点。

    但是,这不是我的专长领域。  因此、让我联系质量团队、看看他们的意见。  我会在收到回复后尽快回复您。  希望这将在接下来的24小时左右完成。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    以下是我从我们的一位质量工程师那里得到的解释。

    MTBF 是故障前的平均时间、这是您在 TI.com 网站上查看的 MTBF/FIT 估算器所看到的。 这是基于技术收集的 HTOL 数据。 MTTF 是平均故障时间,即整个设备的平均总故障时间,而不是实际测量的时间,因为它需要大量的数据和时间。

    考虑到这一点、您是否知道客户到底在寻找什么?  他们是否在寻找我们认为 MTBF 或其他东西?

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    这是否仍然是客户的需求?  如果没有、请告诉我、我可以关闭线程。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:您好、尚未收到回复。 如果需要、我将关闭它并打开一个新的! 我感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Cameron -没问题。  听起来不错、感谢您的更新。

    Daniel