This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA692:1:4视频缓冲放大器请求

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/973174/opa692-1-4-video-buffer-amplifier-request

器件型号:OPA692
主题中讨论的其他器件:LMH6321

大家好、

您是否有更好的解决  方案来满足客户对1:4视频缓冲放大器的要求、该放大器用于输入信号的单输入(5V 模拟信号)到4个相同输出(四个5V 模拟信号)、能够驱动 Rload (每个1K 欧姆)。

输入信号:5V
输出信号:5V;

谢谢、

Jonathan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您的输入信号的确切值是多少? "5V"是什么意思? RMS 还是 Vpp 或 Vp?

    "1k 下拉电阻器"是什么意思? 只需要简单的1k 负载电阻?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    输入信号仅为5V Vp。


    请告诉我我们是否有更好的产品。

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Jonathan

    从学上讲、到目前为止、您的请求毫无意义、您将在 ADI mux 中进行1到4再进行4到1。 为什么?

    在实现级别、假设会出现类似的情况、您始终需要考虑这些多路复用器的输入 C、这将导致多路复用器的串联 ISO R、并具有一些插入损耗。 然后、在多路复用器的另一侧、100欧姆负载将提供不同于1Mohm 负载的需求。 这里是这些多路复用器电容器规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、  

    只需确认这里的每个负载都设置为1k 欧姆、而不是第一幅图像中显示的75欧姆、对吧? 这里使用的是什么电源?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan 和 Michael、

    是的、这里使用1K 欧姆作为负载。 当  ADG5404FBRUZ 的(1)上没有信号时、1K 欧姆用作软下拉电阻。
    它们用于  ADG5404FBRUZ 的电源  为(+/-) 5V。
    运算放大器的电源可以是完成工作所需的任何东西。

    这是我从客户那里获得的信息。

    请告诉我、以上信息是否足以让我们为客户提供合适的 TI 器件。

    如果没有可用的1:4解决方案、客户可以选择1:2或1:3。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

     LMH6321在这里可能是更好的选择、因为它更能够驱动容性负载。 您没有提到正在使用哪些电源、请务必确认您没有超过输出摆幅条件。 请注意、如果需要使用隔离电阻器来稳定电路、则会出现一些衰减损耗、如 Michael 所述、这种损耗会因通过多路复用器的负载而异。  

    最棒的

    Hasan Babiker