This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:运算放大器变热

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7321, OPA551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/979118/opa551-op-amp-getting-hot

器件型号:OPA551
主题中讨论的其他器件:LM7321

您好!

我尝试使用2个高电流运算放大器驱动隔离变压器的初级绕组(10uH 电感)(原理图如下)。 R26中注入了零点中心正弦波形、幅值最大为10V。

我不确定运算放大器为何在低于3kHz 的频率下变热、尤其是在反相频率下、我还尝试了 LM7321、但结果相同。 我们非常感谢您的帮助。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adolfo、

    您能否放置一个电流探头并测量 u11或 U12 (回线)输出端的电流? 我感觉输出电流超过 OPA551器件的+/-200mA 额定值。  

    3kHz 时、10uf 的阻抗为5.3 Ω、10uH 为低阻抗、0.188 Ω+ ESL、单位为 Xm Ω。 将 C49从10uf 替换为1uf、并将另一个放置在 u11的输出端。 阻抗约为106欧姆左右。 或者将 C49替换为~0.5uf 低泄漏陶瓷电容器。 请告诉我它是否有助于 OPA551中的过热问题。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    您完全正确、在低至10Hz 的电阻负载下进行测试、没问题、我将使用不同的 Trafo 来实现低频。

    谢谢、

    Adolfo