请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA551 主题中讨论的其他器件:LM7321、
您好!
我尝试使用2个高电流运算放大器驱动隔离变压器的初级绕组(10uH 电感)(原理图如下)。 R26中注入了零点中心正弦波形、幅值最大为10V。
我不确定运算放大器为何在低于3kHz 的频率下变热、尤其是在反相频率下、我还尝试了 LM7321、但结果相同。 我们非常感谢您的帮助。
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Adolfo、
您能否放置一个电流探头并测量 u11或 U12 (回线)输出端的电流? 我感觉输出电流超过 OPA551器件的+/-200mA 额定值。
3kHz 时、10uf 的阻抗为5.3 Ω、10uH 为低阻抗、0.188 Ω+ ESL、单位为 Xm Ω。 将 C49从10uf 替换为1uf、并将另一个放置在 u11的输出端。 阻抗约为106欧姆左右。 或者将 C49替换为~0.5uf 低泄漏陶瓷电容器。 请告诉我它是否有助于 OPA551中的过热问题。
最棒的
Raymond