This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2772:ESD 电压

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/973921/tlv2772-esd-voltage

器件型号:TLV2772

大家好、

TLV2772QPWR 的 ESD 等级是多少?

BR、

Naizeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    看起来它不在数据表中、由于该器件的使用年限、我无法立即找到我希望在 data...probably 找到的此类测试的位置。  让我问一下、我会尽快回复您。

    您的客户是否愿意尝试其他器件?  鉴于 TLV2772的使用年限、我们很有可能能够提出更好的器件。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    以下是资质认证摘要中的数字。

    HBM:2kV
    CDM:1kV

    此致、
    Daniel