This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6012:Art Kay #39;s Spot Noise MACRO 和#39;s -内部信息的良好参考?

Guru**** 2651895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/974103/ths6012-art-kay-s-spot-noise-macro-s---good-reference-on-internals

器件型号:THS6012

我计划使用 Bill Sands 几年前做的那些1/f 宏-我知道我看到了一个关于如何在内部设置3个参数的简洁的描述,标题也很清晰,但这是我应该使用的好参考。 此处的文件是指原始的 AnalogZONE 文章(已存在很长时间)  

e2e.ti.com/.../TINA-Noise-Sources-revC-_2800_1_2900_.TSC

我确实找到了这个、它包含我在构建您自己的模型部分中所需的内容、 但是、这是一个模糊的链接-希望有一个更直接的 TI 参考-或者等效的-我尝试找到 TINA 噪声分析文件夹、但无法找到? 如图4-10所示、这是我在 TI 文档中查找的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    不确定具体的文档、但本高精度实验室视频几乎涉及相同的材料:

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢-我实际上看到了这个、但没有深入到这些编辑流程-谢谢。