This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:输出阻抗、负载能力

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/978978/ina240-output-impedance-load-capability

器件型号:INA240

我无法在数据表中找到放大器引脚8中的输出可以处理的负载电流、或它的内部输出阻抗。 只能发现它的最大容性负载为1nF。   需要知道、因为连接的采样 ADC 对最大源阻抗有一些要求、而且我想使用 RC 滤波器在 ADC 之前对电流进行滤波、因此我需要知道这些数据。

此致/ Johan Olofsson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、您好!

    INA240的稳定时间约为10µs μ s、这也可能是一个问题。 您打算连接什么 ADC?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、您好、

    感谢您考虑使用德州仪器。  数据表中的图13提供了一些有关器件在输出崩溃之前可以拉取或灌入的电流大小的见解。  至于输出阻抗、下面是您可能从我们的器件中获得的结果的图。