This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-3PHGANINV:使用 INA240的整流器和测量

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-3PHGANINV, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/977241/boostxl-3phganinv-rectifier-and-measurement-using-ina240

器件型号:BOOSTXL-3PHGANINV
主题中讨论的其他器件: INA240REF3333

大家好、

根据我的理解、如果我们在整个周期内生成低 PWM 信号并提供0%占空比三相波形(所有 MOSFET 均关闭)、 则 BOOSTXL-3PHGANINV 可视为二极管整流器。  

1) 1)我进行了测试、 向 BOOSTXL-3PHGANINV 输入了三相电压、发现输出电压为直流恒定电压。 输入交流电压和输出直流电压之间的关系看起来是线性的。 是这样吗?

2) 2)我在测试中使用 INA240未成功读取正确的数据。 例如、引脚69处的 IC。 电流如下所示。 我知道 BOOSTXL-3PHGANINV 是为逆变器设计的、因此我想知道 INA240是否存在输出电压摆幅违反或其他问题。 如果有任何建议,我将不胜感激。

3) 3)据说 INA240输出可配置为支持单向或双向、但我不知道太多。 您能否随时向我演示 一下 BOOSTXL-3PHGANINV 中使用的基准引脚连接是什么以及相应的输出电压摆幅是多少?

4) 在 Matlab Simulink 中、

  • 考虑到电流感应放大器中的电压和电流会降低、我需要多个24.7用于电压、10用于电流。 对吧?
  • 在 ADC 块中、如果选择输入通道作为"ADCIN15"来测量 Vdc、那么我需要选择什么 ADC 模块(A/B/C/D)?
  • 如果选择输入通道 作为'ADCIN4'、并将'B'置于 ADC 模块中以测量 B 相电流。 但在示波器中未观察到正弦波形。 B 相 INA240是否有缺陷?

希望您能获得所有信息。 谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)     您能否用图表说明设置是什么样子的? 该板旨在用作逆变器。 PWM 必须切换;GaN 器件在0%或100%占空比下可能无法正常工作。

    2) 2)     根据示波器激发、INA240输出不会出现摆幅违例。

    3)     3)它以类似的方式完成、除了 REF1连接到来自 U10 (REF3333)的3.3V 电源

    4) 4)     电压的换算系数为24.7;电流为0.1V/A。 对于您提到的特定 Launchpad、ADCIN15是一个通用输入、可路由到任何 A/B/C/D 在无负载电流的情况下、INA240输出应约为1.65V。 如果应用 PWM 时没有移动,则不一定表示设备有故障。 您可能需要确保激励被传递到 GaN、并且负载电流流经感应电阻器。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    感谢您的回复! 请参阅测试床设置:

    正如您所说的、PWM 必须切换。 但直流电压可通过可能的等效二极管整流器从转换器端子进行测量。 如何检查器件是否以0%占空比关闭所有 MOSFET? 哪种类型的 TI 器件被设计成作为整流器运行?

    BOOSTXL-3PHGANINV 可测量 Vabc、Vdc 和 Iabc。 在 Matlab 的范围内、我未成功读取这些实时(瞬时)测量值。 我怀疑问题是由模拟数字之间的转换引起的。 我想知道您能否提供一些建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yangkun、

    我认为此电路板上的 GaN 器件和 功率 MOSFET 都可以用作此类转换器中的开关。 因为您可以测量直流电压、所以您似乎可以让它正常工作。

    我没有做过类似的实验,因此我无法提供更明确的答案,说明您为何无法在 Matlab 中测量电压和电流。 如果您已使用示波器确认了这些数量、则可以跟踪接头连接以查看接线是否正确。 如果事实证明硬件连接正常、那么我将重点介绍软件方面。 如果您仍然对 UC 本身有问题、您可以向 C2000专家寻求帮助

    此致、Guang