This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:电路中 VBUS 输入的位置(电源侧、负载侧或任一端)?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/979115/ina228-location-of-vbus-input-in-circuit-supply-side-load-side-or-either

器件型号:INA228

您好-  

对于 INA228 VBUS 输入、该输入是否可用于测量负载侧的电路中?

我认为答案是肯定的,但我想确认。

我的应用是高侧、单向功率测量。  但是、我更感兴趣的是输入上负载侧(即分流电阻器后面)的电压。  实际上、我的计划是将此 VBUS 输入迹线放置在尽可能靠近我正在测量的器件的电源引脚的位置。  换言之、INA228将靠近上游开关稳压器、在该稳压器中、IN+和 IN-引脚将用于测量电流、但 VBUS 测量将是一条走线、其行程为几英寸、以到达器件的电压引脚。  通过这种方法、我希望测量器件所看到的电压、而不必考虑电路板中电源的 IR 压降。

这是否符合 TI 的指导?

谢谢、

Tom  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、您回答正确。 如果您不想包含分流器的功耗、那么您需要将 VBUS 连接到 IN-(负载上的电源)、正如您所说的那样。