This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2130:热性能信息

Guru**** 2670335 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA191, OPA2130, OPA2191, OPA2197, OPA2192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/975877/opa2130-thermal-information

器件型号:OPA2130
主题中讨论的其他器件:OPA191OPA2191OPA2197OPA2192

您好!

你好。

我们的客户正在使用 OPA2130UA/2K5、他们需要使用该器件的 Theta JC 进行热分析。 如果您能帮助我们提供这些信息、我们将不胜感激。 感谢您的支持


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Cedrick、  

    它位于数据表中、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、Cedrick、我注意到您现在想要的是 JC、而不是 JA 150C/W 是一个标准的 SO-8 JA 值、也许像 OPA191这样的最新版本可能会为您提供一个 JC 值?  

    是的、如果 JA 值要低得多、但不确定您是否可以真正使用它? 也许只使用相同的比率、建议 OPA2130UA 上的 JC 可能为75C/W?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    Michael 在 OPA2130中展示了热阻图。 如果您正在寻找其他特定的热性能数据、请告知我们。  

    我问过热模型工程师、希望我们能为您提供更具体的结至外壳图。  

    我们的热模型工程师指出、"热模型请求可在以下位置找到或提交: 热模型请求"。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    你好。 感谢您的反馈。

    我们的客户正在特别寻找 OPA2130UA/2K5的 Theta JC。 如果您能代表我们提出请求、我们将不胜感激? 遗憾的是、我们无法通过您提供的链接请求。 感谢您的支持。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我通过 上面提到的站点请求了 OPA2130UA/2K5的热 θ JC 数字。 遗憾的是,据说这一进程可能需要两个星期。 我缩短了1周、希望模型工程师能够更快地为我们提供该数字。   

    Theta JC 的当前 SOIC-8封装被建模为大约53.9C/W、与之相似的器件是 OPA2191、OPA2192、OPA2197、正如 Michael 所示。 由于该部件是在1998年设计的、因此该数字可能与当前标称值略有不同。

    无论如何、我将在  收到热模型工程师的回复后发布 OPA2130UA/2K5的 Theta JC 结果。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    你好。

    我们想知道此请求是否有更新。 感谢您在这方面的帮助。 谢谢。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    明天我将引脚连接热模型工程师、并告诉您。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    请参阅  下面 OPA2130UA/2K5的 Theta JC 结果。  

    这是基于1998年早期模型的最新热模型仿真。 θ JA 数据与 OPA2130UA 数据表中发布的数据不匹配。 有人告诉我、这并不奇怪、因为旧版数据表使用不同的方法和标准来定义这些 R-Theta-JA 值、而不是现在使用的方法和标准。

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond