This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6142:输入保护二极管

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: LM6142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/973944/lm6142-input-protection-diode

器件型号:LM6142

您好!

你好。

我们的客户正在使用 LM6142、他们对此有疑问。 请在下面找到查询。

"我有一个 LM6142AIM/NOPB 运算放大器用例、根据数据表、直流输入共模电压可能超过器件的绝对最大值。  列出的最大值为 VCC+0.3V。  此器件由+3.3VDC 供电、并且在低电流(~20uA)下、我可能会遇到高达+3.7VDC 的输入。  
数据表列出了 LM6142具有"有限的内置 ESD 保护"。  这到底是什么意思?  该器件的 ESD 保护二极管是否能够安全地吸收高于电源电压20uA 的输入电流?"

感谢您在这方面的支持。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    有限的 ESD 保护意味着芯片在正常的处理和组装过程中受到保护、但在实际应用中不会受到8kV ESD 事件的保护。

    正如绝对最大额定值所指定的那样、将输入电流限制在10mA 以下将使芯片能够在过压条件下运行:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、  

    为了回应 Kai 的评论、绝不建议超过绝对最大额定值。 此部件可能会损坏、请将您的系统调整到建议的工作范围内、然后尝试使用新 IC。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州