This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6628QML-SP:当器件由 V+=+5V 和 V-= GND 供电时的输出电压摆幅

Guru**** 2928680 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6628QML-SP, TINA-TI, LMH6628, LM98640QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/978752/lmh6628qml-sp-the-output-voltage-swing-when-the-device-is-supplied-with-v-5v-and-v--gnd

器件型号:LMH6628QML-SP
主题中讨论的其他器件: TINA-TILMH6628LM98640QML-SP

大家好、  

根据 LMH6628QML-SP 的数据表、该器 件可在±5V 电源电压下提供±3.8V 的典型输出摆幅。 我们的客户希望知道 当器件由 V+=+5V 和 V-= GND 供电时的输出电压摆幅。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    TINA-TI 仿真显示了以下内容:

    e2e.ti.com/.../danilo_5F00_lmh6628.TSC

    请记住、LMH6628的共模输入电压范围也受到限制:

    不确定模型在这些低电源电压值下是否正常工作。 在任何情况下、您在这里看到的只是典型值。 让我们看看 TI 的专家所说的话:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我们在+5V 电源下没有任何测量数据、但仿真如 Kai 所示的结果应提供良好的近似值。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢 Danilo、Kai 和 Hasan 的回答。 我是这个问题的根本。

    但是、我想在我的设计中使用 LMH6628QML-SP、 对 航天级组件进行良好的近似计算不足以说服我的客户。

    为了给您提供更多背景信息:我想将此运算放大器用于电压范围介于1.4V 和3.8V 之间的摄像机与 LM98640QML-SP 模拟前端之间的预调节级

    您知道我如何降低输出摆幅风险吗? 您是否知道 LMH6628QML-SP 是否具有与 LMH6628相同的裸片(并以相同的方式在相同的位置制造?)。

    此致、

    Thibaut  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibaut 您好!

    我将进一步研究您关于裸片和制造的问题、但我相信两种器件的性能都将非常匹配。  

    请记住、在+/-5V 电源下、+/-3.8V 的输出摆幅假定为空载条件、这也是典型情况。 数据表的图25应能让您更好地了解负载引入后的输出摆幅。 请注意、此处的负载电阻似乎也是考虑反馈电阻器的总负载。 我想说、最大限度地提高输出摆幅的最佳方法是尝试限制器件的输出电流、方法是增大反馈电阻器或在输出端引入隔离电阻。

    最棒的

    Hasan Babiker  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibaut 您好!

    我无法分享有关裸片和制造工厂的任何信息、但器件的性能应该相似。 关于主要问题、输出余量不是随各种电源条件(只要您处于器件的工作范围内)而变化很大的规格。 在空载条件下、+5V 电源的+3.8V 输出条件应大致相同。

    最棒的

    Hasan Babiker