This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:由于收敛问题、瞬态分析失败

Guru**** 1626620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/978733/tina-ti-transient-analysis-fails-because-of-convergence-problem

器件型号:Tina-TI

我尝试让小型 MOSFET 半桥运行、但始终遇到收敛问题。 我更改了一些参数、但没有解决收敛问题。因此需要一些帮助才能获取瞬态分析 running.e2e.ti.com/.../iPM_2D00_half_5F00_bridge_2D00_01.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!    

    感谢您对 TINA 的查询。  由于 TINA 是一个 DesignSoft/TINA 程序,因此问题通过 DesignSoft 支持页面 http://www.tina.com/technical-support/来处理  。  

    DesignSoft/TINA 团队非常乐于助人、这 是 TINA 支持的最直接方式。  请在问题解决后通过回复通知。    

    此致、  

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    “分析参数”的这些微小更改通常有助于:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai。

    非常感谢您的提示。 同时、我在 LTSPICE 中导入了 SPICE 模型、它的运行方式就像一种魅力

    Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了在 LTSPICE 和 TINA 之间进行比较、我尝试了您的提示并更改了两个参数、但遗憾的是、收敛问题仍然存在。

    Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    您能否发布显示收敛问题的仿真文件?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我没有更改设计文件。 我仅更改了您提到的两个参数。

    Josef

    e2e.ti.com/.../0508.iPM_2D00_half_5F00_bridge_2D00_01.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    尝试以下更改:

    e2e.ti.com/.../josef_5F00_lm5106.TSC

    Kai