This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4131:用于 PD 引脚的电平转换器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4131, ISO7710, TLV9301, TLV9302, TLV9031, TL331B, TLV1805, TLV7211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/978740/ths4131-level-shifter-for-pd-pin

器件型号:THS4131
主题中讨论的其他器件: ISO7710TLV9301TLV9302TLV9031TL331BTLV1805TLV7211

大家好、团队、

 

客户将使用具有双电源和 PD 功能的 THS4131。

断电模式要求在/PD 引脚上控制负电压,是否有任何建议在/PD 引脚上使用电平转换器?

 

如果有任何建议,我将不胜感激。

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有集成电平转换器都需要一个公共接地。 像 ISO7710这样的隔离器将会过大。

    可以使用两个分立式晶体管来构建一个移位器(输入应为 VCC、或被拉至 GND 以将 PD 拉至 VCC):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晨报  

    这是一种定义错误、在任何情况下都需要将电平转换为 PD 的负电源、假设您要将典型的逻辑电平(在此处为0V 至3.3V)转换为 PD 要求、 一种选择是仅使用低成本 RRout 运算放大器(此处为 TLV9302、1k 仅售0.17美元)作为比较器。 无反馈、只需切换输入极性、并让输出进入电源轨。 输入为1kHz 时、+/-15V 摆幅会到达 THS4131 PD 引脚。 TINA 参考设计使用双 TLV9302、但您需要应用单通道 TLV9301

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到 TLV9031具有相当高的开环输出阻抗、该阻抗将根据 THS4131 PD 电路中的内部50kOhm 上拉电阻进行分压。  

    我在这里补充说、显然 Zol 在模型中、因为 PD 引脚的低摆幅为-14.88V 而非-15V。 这样仍会关闭 FDA。 它们甚至在图中显示了该比较器的功能。 8.1中的数据表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际的比较器旨在在负电源轨上能够吸收更多电流;请考虑使用 TL331B、TLV1805或 TLV7211。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能起作用、  

    1. TLV7211仅进入15V 电源、这还不够

    2.相对较新的40V TLV1805应该可以工作、但 TLV9031的价格为0.26/1k 美元、而 TLV9031的价格为0.17/1k 美元

    3.真正的旧 TL331B,不确定两个摆动极的集电极开路输出可能还可以 -价格合理,价格合理,电源电压充足。 范围