This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:AMC1311-Q1

Guru**** 2781395 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311-Q1, ISO224, TLC555, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/972740/amc1311-q1-amc1311-q1

器件型号:AMC1311-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO224TLC555AMC1311

大家好、团队、

我想在我的设计中使用 AMC1311-Q1来测量隔离式温度。 NTC 在高温下具有非常低的电阻、例如160 Ω@ 150C 和125k Ω@-40C。 当我将输入从0V 降至2V 时、我有大约3mV 的输入@150C、由于很难将其从任何噪声中辨别出来、因此使用它毫无意义。  

您对此问题有什么建议吗?  

非常感谢!

此致、

Fatma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatma、

    感谢您的提问! 我有一些想法:

    一种选择是使用输入电压范围较大的器件、例如 ISO224、但该器件不符合汽车标准。

    另一种选择是执行失调电压校准、这有助于将3mV 输入信号与系统噪声区分开来。

    最后但同样重要的是、您可以考虑在本底噪声之上添加一些缓冲电压以偏置输入信号。 例如、您可以从500mV 扫描到2V、而不是从0扫描到2V。 根据偏置电压的幅度、这会减小您的满量程输入范围、但您的信号将不再被本底噪声所隐藏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatma、

    您使用哪种 NTC?

    正如 Alexander 已经提到的、您需要将 NTC 电阻的变化范围减小到合适的水平。 这通常是通过将精密电阻器与 NTC 并联来实现的、如此处所述:

    另一种选择是采用 TLC555并使用 NTC 作为频率确定组件。 在这里、与电阻器并联会有所帮助。 然后添加一个简单的光耦合器来提供电隔离:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的快速回答。

    我将考虑第一个非汽车级选项。  

    当我为输入信号提供偏移时、对于较低的温度、我也有偏移。 因此、输入范围将会超出。 够了吗?  

    在最后一个选项中、我可能会失去测量范围的最佳部分、例如80°C 以上   

    我可以使用2个隔离器运算放大器来分离测量范围、但这意味着输出端具有两倍数量和2个信号。  

    此致、

    Fatma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    它是电源模块的内部 NTC。 规格如下所示。

    我将考虑该应用、然后我可以提供反馈。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Fatma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatma、

    规格没有经过。 请再次发布,并使用文本框标题中的“插入文件”按钮(回形针):-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatma、

    我想确认您看到的内容。  

    对于偏移校准、它将在软件中应用。 这样、当 NTC 断开连接时、您可以记录 AMC1311测量的值。 然后、一旦 NTC 连接、您就会将该值的倒数应用到测量中。 当超出输入范围时、您会看到什么电压值?  

    该器件的输入电压范围指定为-0.1V 至2V、削波电压为2.516V。 您可以安全地测量高达削波电压90%的输入电压、而不会出现明显的额外误差2.26V。  

    对于最后一个选项、您必须衰减信号以匹配2V 的新输入电压范围-偏置电压。 是来自 NTC 0-2V 的输出电压还是在 AMC1311之前有增益/衰减运算放大器?  

    NTC 的数据表似乎未正确发布、您可以重新发布吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

    很抱歉。 我现在要连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatma、

    您可以这样做:

    e2e.ti.com/.../fatma_5F00_ntc.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者通过这种方式:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者类似这样:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai!  

    Fatma、请告诉我们您对 Kai 显示的这些配置的看法。