This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226

Guru**** 2811115 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/978843/ina226

主题中讨论的其他器件:INA226

 ina226是否提供了 space RAD 100软件包?  

或者、您能否提供具有 RAD 硬100的类似设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramin、

    遗憾的是、我们目前未在耐辐射产品中提供数字电源监控器、例如 INA226。 到目前为止、我们仅拥有模拟器件。 我们的两款电流分流监控器产品是:  

    INA901-SP 是我们的全 RHA 器件。 它 在低剂量率下具有50krad (Si)的耐辐射(RHA)、在125°C 下具有75MeV-cm2/mg 的单粒子闩锁(SEL)抗扰度、

    INA240-SEP  在125°C 下的 SEL 抗扰度可达43MeV-cm2/mg、无 ELDRS 高达30krad (Si)–每个晶圆批次的总电离剂量(TID) RLAT 高达20krad (Si)