This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B:LM2903B

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B, TLV1704, LM393B, LM393LV, TLV7022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/971563/lm2903b-lm2903b

器件型号:LM2903B
主题中讨论的其他器件: TLV1704、 LM393B、 LM393LV、 TLV7022

您好!

我们之前使用的是 TLV1704、但由于某种原因(间距等)、我们切换到 了 LM2903B。

我们了解 到 TLV1704和 LM2903BIDR 两个比较器是相同的。 需要您对此进行确认。

现在、对于 LM2903B 比较器、我们在仿真中遇到了问题。 比较器无法正常工作(它未切换)。 使用了 TI 网站上提供的最新模型、即 LM393B。

 

那么、这是由于模型问题还是其他原因造成的? 请确认。

连接了仿真电路、结果快照。

基准电压设置为3.26V、但比较器未检测到它。 请提供您的建议。

此致、

库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM2903B 没有轨到轨输入;您必须为正电源轨留出2V 的余量。

    TSSOP 封装中没有双路集电极开路轨到轨比较器。

    您需要多少个比较器? 您可以使用什么封装尺寸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal、

    如 Clemens 所述、LM2903B 不是轨到轨输入。 最大输入电压为 Vcc-2V、或5V 电源上的3V。

    该模型设计为在超出输入范围时失败。

    我建议尝试使用具有 R-R 输入的新 LM393LV 或 TLV7022。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens / Paul、

    感谢您的回答。

    我尝试使用 LM393LV、但没有为此创建 SPICE 模型。 下面是弹出的错误消息、

    那么、您能否解决此问题或为 LM393LV 提供 SPICE 模型?

    此致、

    库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    我已附上下载 LM393LV PSpice 模型的链接。 如果您遇到任何问题、请告诉我。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    发生同样的问题、模型未创建。 下面是错误消息的一个快照。

    我尝试了.lib 和.CIR 文件来创建模型、但显示了一些错误。 请解决此问题。

    此致、

    库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    我将致力于在明天1月21日结束业务之前为您提供一个有效的 LM393LV 模型。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    我们 仍在为 LM393LV 修复模型。 修复后、我将把它发布到该线程。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    您能尽快提供该型号吗?

    此致、

    库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    很抱歉耽误你的时间。 这是修订后的 LM393LV Tina 原理图。 我们将很快在网上更新该模型。

    如果遇到任何问题、请告诉我。

    此致、

    Joe

    e2e.ti.com/.../LM393LV_5F00_REV.TSC