This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229:测量交流电压和电流

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA229, TMCS1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/973428/ina229-measuring-ac-voltage-and-current

器件型号:INA229
主题中讨论的其他器件: TMCS1100

您好!

INA229是否可以测量交流电压和电流?

我正在寻找一个放大器来测量交流输入。

此外、是否可以测量负电压?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sy、

    您输入信号频率和带宽是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoon SY、

    INA229无法提供交流电流、因为 VCM 无法处理负电压(低于-0.3V 的任何电压)。 您可能需要考虑使用 TMCS1100。 该传感器非常适合交流应用。