Other Parts Discussed in Thread: INA226
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA226 VS 可以由 VBUS 供电吗?
在该配置中、我可以测量 INA226吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Kevin、
感谢您在论坛上发帖。
只要 VBUS 始终小于6V (Vs 引脚上允许的绝对最大电压)、Vs 就可以由 VBUS 供电。 为了监控 IN226的静态电流(IQ)、VS 引脚需要与您可能感测到的任何负载并联。 因此、如果负载连接到 IN-引脚、并且您的正在测量正电流(Vshunt>0)、则 Vs 也需要连接 IN-引脚。 在这种情况下、如果将 Vs 连接到 IN+引脚、则不会感应此电流、因为它不会流经分流电阻器。
最棒的
Peter
它取决于 VBUS 连接到的其他端口。 如果 VBUS 可能发生负载突降、电感负载等瞬变、那么它最终会破坏 ADC、或者至少会逐渐降低其性能。 如果 VBUS 离开了电路板、我可能不会使用 VBUS、也就是说、如果 VBUS 与 PC 电路板外部的点之间存在物理连接。 如果 VBUS 离开电路板、即使是 ESD 也是一个问题。 需要更多地了解具体的 VBUS "环境"、才能说明这种想法有多好。 当然、在整个工作温度范围内静态满足绝对电压限制也是基本要求。