This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:自测量?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/978613/ina226-self-measurement

器件型号:INA226

VS 可以由 VBUS 供电吗?

在该配置中、我可以测量 INA226吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    感谢您在论坛上发帖。

    只要 VBUS 始终小于6V (Vs 引脚上允许的绝对最大电压)、Vs 就可以由 VBUS 供电。 为了监控 IN226的静态电流(IQ)、VS 引脚需要与您可能感测到的任何负载并联。 因此、如果负载连接到 IN-引脚、并且您的正在测量正电流(Vshunt>0)、则 Vs 也需要连接 IN-引脚。 在这种情况下、如果将 Vs 连接到 IN+引脚、则不会感应此电流、因为它不会流经分流电阻器。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它取决于 VBUS 连接到的其他端口。 如果 VBUS 可能发生负载突降、电感负载等瞬变、那么它最终会破坏 ADC、或者至少会逐渐降低其性能。 如果 VBUS 离开了电路板、我可能不会使用 VBUS、也就是说、如果 VBUS 与 PC 电路板外部的点之间存在物理连接。 如果 VBUS 离开电路板、即使是 ESD 也是一个问题。 需要更多地了解具体的 VBUS "环境"、才能说明这种想法有多好。 当然、在整个工作温度范围内静态满足绝对电压限制也是基本要求。