This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B:具有抗饱和机制的运算放大器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904B, LM358B, LM324, LM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/978812/lm2904b-operational-amplifier-with-anti-windup-mechanism

器件型号:LM2904B
主题中讨论的其他器件: LM358BLM324LM2902

大家好、  


你好。

我们的客户对 LM358B 和 LM2904B 感兴趣、它们在差分输入的输出节点上具有抗饱和机制。 我们是否具有四通道版本的器件、其输入 CM 低至稍低于负电源电压、一些 mA 源输出、内部补偿、输入之间具有抗饱和功能且没有钳位二极管?  

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    LM324、LM2902是具有相似规格和性能的四路版本运算放大器。 这些上的输入二极管没有输入。

    我知道系统设计可以减少上升、但我还没有看到一个单独的运算放大器在内部实现这一点。 请详细说明。

    电源电压和最小输入共模电压是多少?