This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2201AM-MIL:TLC2201AMJG 和 TLC2201AMJGB 之间的差异

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/977335/tlc2201am-mil-difference-between-tlc2201amjg-and-tlc2201amjgb

器件型号:TLC2201AM-MIL

您好、TI 专家

您能告诉我 TLC2201AMJG 和 TLC2201AMJGB 之间有什么区别吗?

谢谢、此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、李晨

    我目前没有为您提供所有答案。 我必须咨询我们的工程师、他们熟悉产品中的标记。

    这是我到目前为止发现的情况。  

    1)     "B"级经过100%测试、符合噪声系数。 B 级较高、噪声规格较低、请参阅下面的捕获图像(我被告知 A 级也经过100%噪声系数测试、但我明天需要再次确认信息)。      

    2)     TLC2201AMJG 和 TLC2201AMJGB 的标记将不同,请参阅下图。  

    3)     M 后缀表示器件在数据表中定义的军用温度范围内运行。  

    TLC2201AMJG 应指示 A 级、 TLC2201BMJG 应指示 B 级。 不过,我没有找到最后一个字母"B"的定义。 我将在明天收到这些信息时为您更新这些信息。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Ray  

    感谢您的回复。

    正在等待更新信息。

    谢谢、此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、李晨

    我仍在处理您的请求、但我必须找到合适的工程师或部门来获取相关器件标识信息。

    所有 TLC2201AMJG (A 级)和 TLC2201BMJG (B 级)器件均已针对噪声规格进行100%测试。 我们 认为 TLC2201AMJGB 器 件标识中的最后一个字母名称可能与满足 MIL 合规性的特定流程要求有关。 很抱歉耽误你的时间、我将在收到信息后立即发布。  

    最棒的

    雷蒙德    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、李晨

    如前所述、TLC2201AMJGB 器件是"A"级器件、添加了 B 后缀的器件意味着所有处理、筛查、质量符合性和检查都符合 MIL-STD-883测试方法标准。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond