大家好、
THS3491数据表的图67如下图所示。 图的上部是 N-MOSFET、其源极连接到最高电势+VS。 Ω ths3491的最大输出为+VS 并通过2.49k Ω 电阻连接到 N-MOSFET 的栅极、N-MOSFET 的 VGS 必须小于或等于0。 N-MOSFET 导通的条件是 VGS 大于正阈值电压。 图中的 N-MOSFET 是否无法导通?
同样、图中的 P-MOSFET 也存在此问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
THS3491数据表的图67如下图所示。 图的上部是 N-MOSFET、其源极连接到最高电势+VS。 Ω ths3491的最大输出为+VS 并通过2.49k Ω 电阻连接到 N-MOSFET 的栅极、N-MOSFET 的 VGS 必须小于或等于0。 N-MOSFET 导通的条件是 VGS 大于正阈值电压。 图中的 N-MOSFET 是否无法导通?
同样、图中的 P-MOSFET 也存在此问题。
您好 Amy、
此推挽电路的 N-MOSFET 将在信号的正半部分导通、而 P-MOSFET 将在信号的负半部分导通。 由于内部二极管正向偏置、两个 FET 将不会导通、因此将存在大约0.7V 的区域。 这是发生交叉失真的地方。 这些 FET 的漏极连接到放大器的电源、而不是源极、我认为这是产生混淆的地方。 这些 FET 的源极连接到具有接地基准的变压器。 因此、MOSFET 将导通至高于所选 FET 数据表中指定的 VGS 阈值(通常介于+/-3至+/-5V 之间)。
谢谢、
Sima
您好、 Sima、
我使用 TINA 来仿真图67电路。 两个 OPA 的输出电平相反、一个是高电平、另一个是低电平。 因此、两个 MOSFET 同时导通。 我不知道该电路是如何工作的。 它与我输入的信号是否相关?
您好 Amy、
我会以这种方式将放大器与推挽驱动器并联、而不是图中所示的那样:
顶部 MOSFET 在3.1ishV 以上导通、而底部 MOSFET 将关断。 然后在下半个周期中、底部 MOSFET 将在高于3.1ishV 的电压下导通、而顶部 MOSFET 将关断。 两个 MOSFET 都会关闭、这会导致 Vout 正弦波值转换中间出现的一些交叉失真。 增大失调电压 VMID 将有助于更大限度地减少这种交叉失真。
e2e.ti.com/.../Amy_5F00_Power_5F00_FET.tsc
谢谢、
Sima
您好、Amy、
我认为图67中的电路是垃圾:-)
推挽级可通过 PMOSFET 和 NMOSFET 或两个 NMOSFET 实现。 在第一种情况下、两个栅极应连接在一起、并应由相同的信号或换句话说、在没有任何驱动信号反转的情况下驱动。 这个电路显然不可能做到这一点。
另一方面、对于两个 NMOSFET、两个栅极都应由反相信号驱动、但这还应在 MOSFET 的两个电源电压之间切换。 因此,在推挽级中有两个 NMOSFET 时,电路确实可以工作,但前提是运算放大器的两个输出都可以完全摆动到 MOSFET 的电源电压:-)
另一种选择是使用中间抽头的变压器,使中心连接到正电源电压:-)
Kai